MT选了本体通信模块和抽架通信模块配连接线吗,如何配?
问题描述:
MT选了本体通信模块和抽架通信模块配连接线吗,如何配?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
配有:本体通信模块、输入输出I/O module、同时标配CE/CD/CT、Modbus通讯模块IFM
还需要选配:MT断路器与I/O模块的ULP连接线(下图F)、I/O模块与IFM连接网线(下图H)

F: 断路器ULP线缆, 订货号为 LV434195 0.35m
LV434196 1.3m
LV434197 3m
H: ULP电缆,订货号为 TRV00803 0.3m 10条
TRV00806 0.6m 10条
TRV00810 1m 5条
TRV00820 2m 5条
TRV00830 3m 5条
TRV00850 5m 1条
也可以自行制作上述连接电缆,推荐使用超5类屏蔽双绞网线,对于断路器ULP线缆(F)如下图

对于ULP电缆(H),制作如下图

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。