我们今天能为您提供什么帮助?

什么是额定短路接通能力?我们产品的短路接通能力如何表示?

问题描述:
什么是额定短路接通能力?我们产品的短路接通能力如何表示?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

根据国标GB14048.2中短路特性中规定:额定短路接通能力是由具体产品标准或制造厂规定的,在规定的电压、额定频率以及一定的功率因素(或时间常数)下断路器能够接通的电流值,用最大预期电流峰值表示。

对于交流断路器的额定短路接通能力,应不小于下表所列额定短路分断能力和系数N的乘积

我公司产品额定短路接通能力用闭合容量Icm表示。