我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ULP电源额定值规则是什么?
问题描述:
ULP电源额定值规则是什么?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

1 若要设计通讯模块的专用电源,应检查最大短路电流 (Icc)。 它不得超过 20 A,即 ULP 模块能够经受的最大短路电流。例如,对于 10 A 的标称电流,ABL8 电源的 Icc 被限定为 14 A。

2 最远 ULP 模块所用 24 Vdc 电源电压的额定值必须为 24 Vdc +/-10% (21.6–26.4 Vdc).
若要在配电 Modbus 电缆一侧符合此额定值范围,24 Vdc 电源输出电压必须按以下幅度进行调节:
+/-3% (23.3–24.7 Vdc),适用于 3 A 电源。
+/-5% (22.8–25.2 Vdc),适用于 1 A 电源。

3 考虑到其杂散初级线圈次级线圈电容,建议对 Compact NS Micrologic 脱扣单元采用 24 Vdc 外部电源AD 模块:对于 1 A 电源,为 +/-5% (22.8–25.2 Vdc)。
使用其他电源无法保证 Micrologic 脱扣单元在充满噪音的环境下良好地工作。