我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
IO模块按照应用1接线后抽架在连接、试验、退出位置时输入LED如何显示?
问题描述:
IO模块按照应用1接线后抽架在连接、试验、退出位置时输入LED如何显示?

所属产品线:
I/O 智能应用模块

解决方法:

IO模块应用1 CE/CD/CT接线如图2所示,正常情况下,输入LED的状态如图1所示,这三个LED的状态并不是分别直接指示抽架位置状态,输入信号与抽架位置的逻辑关系如图3。

图1:

位置 I1 LED I2 LED I3 LED
连接 OFF ON ON
退出 ON OFF ON
试验 ON ON OFF

图2:

图3: