我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT单独订购抽架时候注意事项有哪些?
问题描述:
MT单独订购抽架时候注意事项有哪些?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

注意事项有以下两点:

①单独订购抽架作为备品备件使用时,需要在MT订单上写出框架电流大小,级数,然后勾选单独抽架和接线方式“水平,垂直,前置“其中的一项,需要测试原断路器的二次接线端子能否正常使用,若原断路器的二次接线端子不能正常使用,则还需要单独订购二次接线端子!

②如订购抽屉式不带抽架时,二次接线端子就在断路器本体上,无需再单独订购二次接线端子!