我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT 如何订购EF?
问题描述:
MT 如何订购EF?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

EF组合触点占用了可增加OF位置,同时还需要CE驱动器。所以可增加的EF个数既受到OF可增加个数的限制又受到CE驱动器个数的限制。

对于N1型断路器是加不了EF的,因为没有空余的OF位置。

只有N2或者H型可以加EF,最多可以加8个EF。增加1-4个EF时需要订购1组可增加的OF并需要1个CE驱动器。增加5-8个EF时需要订购2组可增加的OF并需要2个CE驱动器。