我们今天能为您提供什么帮助?

ACB价格本上的MT单独抽架二次接线端子P047071和P047898分别与P033098和P047849有什么关系?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

单独抽架的二次接线端子P047071包含30个用于N型抽屉式断路器的3线端子,而P033098只包含一个;P047898包含30个用于H型抽屉式断路器的3线端子,而P047849只包含一个。