我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NW-DC系列框架断路器能否加装MN失压线圈,如何选型?
所属产品线:
MT/NW 1000V

解决方法:

NW-DC系列产品可以使用MT系列框架断路器的MN失压线圈,具体选型如下表所示:

MN失压线圈的电压

对应产品的订货号

24-30V DC24V AC 50/60Hz

P033668

48-60V DC48V AC 50/60Hz

P033669

100-130V DC100-130V AC 50/60Hz

P033670

200-250V DC200-250V AC 50/60Hz

P033671

380-480V AC 50/60Hz

P033673