我们今天能为您提供什么帮助?

标准中高压设备中的最小空气间距如何定义,施耐德的SM6的距离满足要求吗?

问题描述:
标准中高压设备中的最小空气间距如何定义,施耐德的SM6的距离满足要求吗?

所属产品线:
SM6

解决方法:

电压等级 7.2KV 12KV 24KV 40.5KV
P-P,P-PE 100mm 125mm 180mm 300mm
带电部分-门 130mm 155mm 210mm 320mm
对于SM6 24KV不满足,要求但是通过特殊的绝缘设计保证耐压等参数可以通过。