我们今天能为您提供什么帮助?

SM6运行连续性属于哪个级别?

所属产品线:
SM6

解决方法:

SM6运行连续性级别:LSC2A;

LSC2A定义——除LSC2B外的LSC2类金属封闭开关设备和控制设备。

LSC2B定义——打开功能单元的其他可触及隔室,该功能单元的电缆隔室仍可以带电的LSC2类金属封闭开关设备和控制设备。

LSC2定义——具有可触及隔室的金属封闭开关设备和控制设备,但单母线开关设备和控制设备的母线隔室除外。此类设备打开功能单元的任何一可触及隔室时所有其他功能单元仍可继续带电正常运行。只有一种情况例外,即打开单母线开关设备可控制设备的母线隔室时不能连续运行。