我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SM6高海拔降容使用?
问题描述:
SM6高海拔降容使用?

所属产品线:
SM6

解决方法:

通常每升高100m降容1%U,可按照下图:


这种原则适用于对雷电冲击耐压和工频耐压的校核。
如:SM6 24KV的额定参数为:
雷电冲击耐压:125KV
额定工频耐压:50KV
在2500m时,k=0.85,125/0.85=147.05KV,50/0.85=58.8KV.因此要选择更高参数的产品。