我们今天能为您提供什么帮助?

SM6 QM柜可否保护线路或多台变压器?

问题描述:
SM6 QM柜可否保护线路或多台变压器?

所属产品线:
SM6

解决方法:

熔丝保护不应该用于线路保护和多台变压器保护。
不适合线路保护的原因:①熔断器不能保护过载,现普遍使用的后备式熔丝其最小开断电流为3-5倍熔断器额定电流,若过载(即电流在熔断器额定电流到其最小开断电流之间),则熔丝大量发热,熔断器可能爆掉或可能损坏熔丝井。②保护配合的问题,固定的熔断曲线不能灵活的满足上下级保护的配合。③线路故障频率较高,需要频繁更换熔丝,经济上不适用。
不适合多台变压器保护的原因:①单台变压器过载,熔丝选择困难。②切除故障影响范围大。③不利于判断故障。