我们今天能为您提供什么帮助?

SM6环网柜中除了QM功能单元柜型可以加装熔断器辅助触点,还有那些功能单元柜可也加装?

问题描述:
SM6环网柜中除了QM功能单元柜型可以加装熔断器辅助触点,还有那些功能单元柜可也加装?

所属产品线:
SM6

解决方法:

SM6环网柜中除了QM功能单元能够加装熔断器辅助触点外,CM、CM2和TM等功能单元柜中也可以加装熔断器指示触点,因为这三个柜子当中都可以加装DIN熔断器。