我们今天能为您提供什么帮助?

用户订购SM6柜时候故障指示器Flair22D是否为标配附件;是否需要单独加装电流互感器?

问题描述:
用户订购SM6柜时候故障指示器Flair22D是否为标配附件;是否需要单独加装电流互感器?

所属产品线:
SM6

解决方法:

故障指示器不是标配附件,为选配产品。如果用户选配了故障指示器的则不需要单独再选电流互感器,已经内置。互感器有两种形式,一种是套管形式(默认配制),如果用户需要改为另一种,套电缆形式的。则需要在出厂前在订单上注明。