国标GB 3804-2004(3.6KV~40.5KV高压交流负荷开关)中关于负荷开关关合开断能力E1,E2,E3级的定义?
问题描述:
国标GB 3804-2004(3.6KV~40.5KV高压交流负荷开关)中关于负荷开关关合开断能力E1,E2,E3级的定义?所属产品线:
AS12解决方法:
对于通用负荷开关,根据开断频繁程度的要求,将电气寿命分为E1级,E2级,E3级。
通用负荷开关是指能够在配电系统中对正常出现的直到其额定开断电流进行关合和开断操作,并能承载关合短路电流的负荷开关。
E1级通用负荷开关,适用于配电系统的正常连续馈电,且不需要进行频繁开合操作的负荷开关。
E2级通用负荷开关,适用于不需要对主回路的开断部件检查或维护,且在预期的使用寿命期间,其它零件仅需很少维护的通用负荷开关。(很少维护包括润滑、更换气体和清洁表面)
E3级通用负荷开关,适用于具有频繁开合较大电流和较高频率关合短路能力的通用负荷开关;
是否有帮助?