FA344981
FA344981
我们今天能为您提供什么帮助?
SM6中QM和CM2柜安装底板是一样的吗?
问题描述:
SM6中QM和CM2柜安装底板是一样的吗?
所属产品线:
SM6
解决方法:
不一样,因为QM柜宽度为375mm,CM2宽度为500mm。
首次发布日期:
2018/4/17
修订日期:
2019/8/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
SM6
探索更多
范围:
SM6