我们今天能为您提供什么帮助?

SM6压力开关接点动作阀值是多少?

问题描述:
SM6压力开关接点动作阀值是多少?

所属产品线:
SM6

解决方法:

用于远程指示的压力开关,可提供2NC(常闭)触点:

在如下条件下,触点1将断开:

P<1.14bar (20℃),LED 显示 OK/LOW

P<1.09bar (20℃),LED显示NOT OK/VERY LOW

P:气箱压力,绝对bar值。 标准P=1.40bar。