我们今天能为您提供什么帮助?

SM6的IM进线柜的地刀和柜门之间的联锁能否取消?

问题描述:
SM6的IM进线柜的地刀和柜门之间的联锁能否取消?

所属产品线:
SM6

解决方法:

地刀与柜门之间的联锁属于五防联锁的一部分,只有在地刀接地时,才允许打开柜门,若地刀不接地则无法打开柜门,IM作为进线柜,在上级线路未断电情况下,不允许将IM进线柜的地刀直接接地,否则会造成事故。但是在SM6的IM柜中,地刀是可以用锁锁住,不允许在上级线路带电时,地刀直接接地。