我们今天能为您提供什么帮助?

SM6相间空气净距<125mm,是否能保证绝缘性能?

问题描述:
SM6相间空气净距<125mm,是否能保证绝缘性能?

所属产品线:
SM6

解决方法:

柜体的绝缘性能不仅仅与空气净距相关,还与相关部件的设计以及空气的压力、密度、成分、湿度、温度、海拔等诸多因素相关,因此空气净距的大小不能直接代表绝缘性能的高低。SM6在母线、电缆连接头处采用了均压罩,这种措施可使接头处的电场大大优化,有效地避免了尖端放电问题。

SM6系列的开关柜具有优越的绝缘性能,完全符合IEC及GB规定的耐压要求:

工频耐压:50/60kV 1min 50Hz

雷电冲击:125/145kV peak (1.2/50 µs)