我们今天能为您提供什么帮助?

为什么RM6 DE-MT柜会有两种宽度?分别是900mm和1100mm的,有什么区别?

问题描述:
为什么RM6 DE-MT柜会有两种宽度?分别是900mm和1100mm的,有什么区别?

所属产品线:
RM6

解决方法:

国内产品的计量柜按照电压等级的不同而宽度不同。12KV柜的宽度为900mm,24KV的柜宽度则为1100mm。以上尺寸为一般标准尺寸,如有其他尺寸需求需联系工厂咨询。