FA345012
FA345012
我们今天能为您提供什么帮助?
RM6相同功能单元的自由组合和经典组合在尺寸上有什么区别?
问题描述:
RM6相同功能单元的自由组合和经典组合在尺寸上有什么区别?
所属产品线:
RM6
解决方法:
RM6相同功能单元的自由组合方案比经典组合的宽度加宽了,但是高度和深度是不变的
首次发布日期:
2018/4/17
修订日期:
2019/8/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
RM6
探索更多
范围:
RM6