我们今天能为您提供什么帮助?

RM6环网柜的电缆套管底座距柜门距离是多少?标准柜门深度是多少?加厚门有几种,深度分别是多少?负荷开关可以加挂锁吗?

问题描述:
RM6环网柜的电缆套管底座距柜门距离是多少?标准柜门深度是多少?加厚门有几种,深度分别是多少?负荷开关可以加挂锁吗?

所属产品线:
RM6

解决方法:

RM6环网柜的电缆套管底座距柜门距离是330mm;

标准柜门深度是30mm;

加厚门有两种:105mm和185mm;

负荷开关可以加挂锁。