我们今天能为您提供什么帮助?

什么是转移电流,SM6和RM6的转移电流是多少?

问题描述:
什么是转移电流,SM6和RM6的转移电流是多少?

所属产品线:
RM6

解决方法:

由于熔丝-负荷开关式组合电器的三相熔断器熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标。

SM6和RM6的转移电流都为1750A。