我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RM6进行扩展时,3功能单元的扩展附件和4功能单元的扩展附件有什么区别?
问题描述:
RM6进行扩展时,3功能单元的扩展附件和4功能单元的扩展附件有什么区别?

所属产品线:
RM6

解决方法:

RM6进行扩展时,扩展附件是针对于被扩展功能单元来说的。3功能单元扩展附件与4功能单元扩展附件的区别在于:3功能能单元扩展附件包括4根螺杆,2个连接件,而4功能单元扩展附件包括6根螺杆和 4个连接件,另外,在安装时也有一些不同。请参考《3、4功能柜现场扩展指导》。