问题描述:
RM6如何选用电缆附件?电缆附件和冷缩热缩附件有什么关系?所属产品线:
RM6解决方法:
对于RM6除了Q功能单元其他的选择630安的欧式,负荷TYPE C型电缆附件就可以。
对于Q功能单元可以选择200安的欧式直插头或者是肘型电缆附件,负荷A型标准的就可以。
冷缩热缩设备是应用在电缆附件和电缆连接时所需的附件,也就是电缆+冷缩或者热缩附件+电缆附件+RM6上的套管组成了完整的绝缘系统。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
对于RM6除了Q功能单元其他的选择630安的欧式,负荷TYPE C型电缆附件就可以。
对于Q功能单元可以选择200安的欧式直插头或者是肘型电缆附件,负荷A型标准的就可以。
冷缩热缩设备是应用在电缆附件和电缆连接时所需的附件,也就是电缆+冷缩或者热缩附件+电缆附件+RM6上的套管组成了完整的绝缘系统。
是否有帮助?