我们今天能为您提供什么帮助?

RM6系列负荷开关I柜中,客户如果想加避雷器怎样实现?

问题描述:
RM6系列负荷开关I柜中,客户如果想加避雷器怎样实现?

所属产品线:
RM6

解决方法:

标准配置的负荷开关I柜适合加装单电缆,标准柜门厚度是30mm,客户想加避雷器,在订货时需特殊说明加厚门。分两种情况,1)如果是单电缆加避雷器,柜门的厚度为105mm;2)如果是双电缆加避雷器,柜门的厚度为185mm。