我们今天能为您提供什么帮助?

RM6的外形尺寸?

问题描述:
RM6的外形尺寸?

所属产品线:
RM6

解决方法:

RM6环网柜有两种,一种是经典组合的外形尺寸,详细的外形尺寸见下表:

16.JPG
注:对于24kV的Mt柜宽为:不含接口:1100mm,含有接口为:1146mm。
另外一种是自由组合方式,详细尺寸见下表。
1)两功能单元的自由组合外形尺寸图:
17.JPG
2)三功能单元的自由组合外形尺寸图:
18.JPG