我们今天能为您提供什么帮助?

RM6环网柜中I柜,如果是手动操作,用于主开关的位置指示和接地开关的位置指示可不可以订购,有几个?

问题描述:
RM6环网柜中I柜,如果是手动操作,用于主开关的位置指示和接地开关的位置指示可不可以订购,有几个?

所属产品线:
RM6

解决方法:

如果是手动操作机构,主开关和位置开关的位置指示可以订购。主开关位置指示2常开-2常闭,接地开关1开/闭。
电动操作包含在电动机构选件中。