我们今天能为您提供什么帮助?

RM6中I柜加避雷器后地基尺寸有变化吗?

问题描述:
RM6中I柜加避雷器后地基尺寸有变化吗?

所属产品线:
RM6

解决方法:

I柜加避雷器后主要是柜门加厚,柜体没有变化,故地基尺寸不变。地基尺寸一般主要由柜型、所用电缆特性(电缆型式、截面、弯曲半径等)等因素决定。
标准柜门厚度是30mm,如果是单电缆加避雷器,柜门的厚度变为105mm;如果是双电缆加避雷器,柜门的厚度增加到185mm。加厚柜门需要在订单特殊注明。