我们今天能为您提供什么帮助?

P127VT接线方式有哪几种?有VV接线方式吗?

问题描述:
P127VT接线方式有哪几种?有VV接线方式吗?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

有三种。分别为

1、 3Vpn (三相相电压接线方式);

2、 2vpn+Vr (两相相电压+开口三角电压);

3、 2vpp+Vr(两相线电压+开口三角电压)。

VV接线方式可选用2vpp+Vr,Vr不接线即可。