我们今天能为您提供什么帮助?

P127的OUTPUT relay 里 fail safe relay是什么意思?record里fault number设置的有什么区别?

问题描述:
P127的OUTPUT relay 里 fail safe relay是什么意思?record里fault number设置的有什么区别?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

用户可在fail safe relay菜单中将输出继电器设置为常闭接点:

1=当没有信号触发该接点时,接点处于闭合状态

0=当没有信号触发该接点时,接点处于常开状态(默认为常开)。

record里 fault number设置1为最老的记录,5为最新的记录,实际客户是不能更改的。