P139如何设置非电量保护。
所属产品线:
MiCOM Px30解决方法:
非电量设置步骤:① Parameters → Config.parameters → LOGIC:Function group LOGIC with
② Parameters → Function parameters → General functions → LOGIC → Fct.assignm.outp.1→ LOGIC Input x EXT
③ Parameters → Config.parameters→ INP → UXXX → LOGIC Input x
④ Parameters → Config.parameters→ OUTP → KXXX → OUTPUT x
是否有帮助?