我们今天能为您提供什么帮助?

Micom P54D的intermicom有什么作用。

所属产品线:
MiCOM Px40

解决方法:

intermicom:装置联动功能,在该功能下只传输数字信号。

P54D  在Configuration/phase diff/enabled-disabled做差动投退,如果投入,装置采用完整的通信格式(电流附加制动量);如果退出,装置采用intermicom联动(仅数字量,格式短,信号快,可用于距离保护)