我们今天能为您提供什么帮助?

P127注入电流测试自动重合闸功能需要注意什么?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

Autoreclose starts only if tripping order (RL1) has been performed (Trip & Start).所以首先需要在trip commands里面设置总保护出口RL1的配置,如果使用自定义继电器输出关联至I>或其他的一些保护,那么测试电流加进去,自动重合闸可能不动作。