我们今天能为您提供什么帮助?

P127 V15版本中增加的VT Protection功能作用。

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

P127 V15版本中增加了VT Protection功能选项。在选择3VPN或2VPN+Vr时,会出现Protect P-P和Protect P-N两个选项,当''VT Protection” = “Protect P-P”时,电压门槛值为线电压,当"VT Protection" = "Protect P-N"时,电压门槛值为相电压。