我们今天能为您提供什么帮助?

MICOM P92x用通讯做事件记录读取需要注意什么?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

用Modbus检索事件记录有两种方式:

1,发送一个请求来检索最老的没有被确认的事件;

2,发送一个请求来检索一个指定的事件。

要确认一个事件,另一个远程命令需要被发送。寄存器地址0400h的bit13需要被设置为1.

如果客户反映始终只能读到一个事件,建议客户检查读事件的方式是否有问题。