我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Micom P225的电压测量输入有哪几种方式?
所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

P225系列有两种电压测量输入方式:

(1)只有一个电压测量输入,需要将PT接入A相、C相,用于测量Uac;

(2) 可选三个电压测量输入 ,PT接入A B C三相,用于测量Uab, Ubc和Uca。

对于V1-V6版本,只有一个电压测量输入;对于V10-V12,标准配置为1个电压测量输入,可选择3个电压测量输入。