我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Micom P14X的46版本的遥控及与以前版本的遥控发生了什么变化?
所属产品线:
MiCOM Px40

解决方法:

Micom P14X_2S_46版本采用了安全级别设置,用户在使用前需要对装置进行改写密码操作,建议根据级别不同级别设置不同的密码。遥控以及远程写定值的时候,需要注意首先对地址20000改写密码等级,然后再进行相应的遥控及写定值操作。举例如下:

01 10 4E 1F 00 04 08 41 41 41 41 20 20 20 20 CRC

功能码用16,写的时候注意用ASCII 码写前四位,剩余4位写入空格(20 20 20 20)。

当装置收到应答 (01 10 4E 1F 00 04 CRC)后可进行相应的遥控等操作。