我们今天能为您提供什么帮助?

Micom P24x的堵转保护

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

P24x的堵转保护由三部分功能组成:启动超时检测,启动过程中的堵转检测;堵转检测。三部分功能可以分别启用或关闭。

电机启动条件的判据可选:52a,启动电流I或52a+I。

电机启动过程中的堵转检测用于当启动时间大于安全堵转时间的情况,此时需配合速度检测开关使用。需将速度检测开关的光耦输入分配给Speed Input(DDB 104)。另外此功能的内部逻辑也与断路器的合位信号关联,需将52a进行分配。此元件的动作逻辑是:当电流超过堵转电流并且速度开关输入0,保护将在堵转保护延时时间后动作。