我们今天能为您提供什么帮助?

P14x、P63x、P127等使用103规约,遥测中测量值的系数是什么?

所属产品线:
MiCOM Px40

解决方法:

遥测系数为 2.4/4096.

使用ASDU3或ASDU9时,上传的是带品质描述词的被测值(MEA)。每个遥测占2个字节,低字节在前,高字节在后,低字节低三位分别表示:溢出(OV) 差错(ER) 备用(RES)。OV=0,无溢出,OV=1,溢出;ER=0,测量值有效,ER=1,测量值无效;RES备用常为0。其余位才表示有效值。

举例如下:如果收到的原始数据是00(低字节)20(高字节)H,可以看出未溢出,被测值有效。

按照高字节在前,低字节在后排列,有效值为400H,换算成十进制为1024,二次电流值为1024*2.4/4096=0.6(标幺值),实际值即为0.6*参考值,电流的参考值为1或者5,需要客户检查定值来确定。如果二次额定值为5A,那么实际电流值为0.6*5=3A。