我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
P92x的VT断线监视(VTS)功能(适用P922,P923版本V11.A及以上)
所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

P92x的VT监视的检测模式有3种:

VTS input(通过外部VT断线监视的开关量输入信号检测,此时需将1个逻辑输入的功能定义为VTS);

Delta Vr(仅适用于3Vpn+Vr的电压连接模式,通过实际直接测量的剩余电压Vr检测);

VTS input+ Delta Vr(同样仅适用于3Vpn+Vr的电压连接模式)。


由于Delta Vr的检测模式直接以实际开口三角零序PT的输入零序电压作为判据,所以它针对的是PT高压侧熔断器熔断造成的PT断线的监视。


VTS功能可以选择使用断路器的分位信号进行闭锁,此时需将1个逻辑输入的功能定义为52a。


VTS功能可以选择闭锁U>(59过电压保护)、U<(27低电压保护)、V1<(27D正序低电压保护)、V0>(59N零序过电压保护)、F(81频率保护)、df/dt(81R频率变化率保护,仅适用P923)、du/dt(电压变化率保护,仅适用P923)。


VTS功能配置菜单位于:Automatic CTRL——VT Supervision。