我们今天能为您提供什么帮助?

P63x的Modbus 通讯事件记录报文格式?

所属产品线:
MiCOM Px30

解决方法:

数据1 保留
数据2 值(=1动作,=0复归)
数据3 事件地址  这个从Reg.asg. selec. sig.里配置需要上传的信号,现场根据需要配置,从06028开始配到06091,最多可以配置64个信号 ,注意遥信上传地址为6027开始。
数据4 保留
数据5 时标  数据6 时标 数据7 时标  数据8 时标  IEC 870-5-4 CP56Time2a格式
数据9 保留