我们今天能为您提供什么帮助?

P63X面板操作如何设置投退保护?

所属产品线:
MiCOM Px30

解决方法:

1.进入/operation/control&test/loc/paramet enable 选择yes
2.进入/paramet/function paramet/global/main/device online设置为no.
3.进入/paramet/config paramet/ 选择所需要投入或退出的保护功能选择With(投入)或without(退出)