我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
P127 V15版本中零序保护Ie_d>功能如何理解?
所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

P127 V15版本增加了Ie_d>、Ie_d>>可以用于无单独零序互感器接线方式,由三相电流互感器计算出零序电流,提供两段保护。
所以Ie_d>和Ie>比较,只是零序电流来源不同,Ie>由单独零序互感器采集得来,Ie_d>由相电流互感器计算得来。