我们今天能为您提供什么帮助?

Micom P34X的频率保护中分段保护功能Turbine F该如何设置和应用?

问题描述:
Micom P34X的频率保护中分段保护功能Turbine F该如何设置和应用?

所属产品线:
MiCOM Px40

解决方法:

Micom P34X的频率保护中分段保护功能Turbine F用于保护发电机运行中频率异常导致发电机故障,当实际频率偏离额定频率(50Hz)越大,则对发电机影响越大。有六组定值可以选择开启或关闭并进行设置,Freq Low,Freq High,设定为该分段区间,Duration为该频率区间内累计运行时间,如累计运行超过该时间,则保护动作,需停机检查,实际频率偏离额定频率(50Hz)越大则建议Duration设定时间越短。Dead time相当于保护延时,当测量频率进入该区间后经过Dead time再计入Duration。