我们今天能为您提供什么帮助?

P746如果客户修改密码,但是忘记了密码怎么办?

问题描述:
P746如果客户修改密码,但是忘记了密码怎么办?

所属产品线:
MiCOM Px40

解决方法:

P746如果客户修改了密码并且忘记密码,需要客户提供产品的型号,序列号以及产品的’security code’给工厂来计算恢复密码, ‘security code’是16位的字符串.

‘security code’在下列条件下将会产生一个新的:

装置重新上电

定值恢复为默认值

超过有效时间(72小时)

恢复密码已经使用