我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MicomP243是否可以通过逻辑输入来实现定值组?
问题描述:
MicomP243是否可以通过逻辑输入来实现定值组?

所属产品线:
MiCOM Px40

解决方法:

P243可以通过逻辑输入来实现定值组切换.

1.在Confuguration菜单下的setting group下选择Select via opto

2.在PSL中添加逻辑,逻辑输入与Setting group DDB107关联

这样就可以实现逻辑输入来控制定值组切换.DDB107为0时,激活的是定值组1,DDB107为1时,激活的是定值组2.