我们今天能为您提供什么帮助?

Micom保护中的SOTF是指什么功能,如何设置?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

SOTF-Switch on to fault.
是指有些情况系统有未消除的故障,但是断路器再次合闸,这时候对于过电流保护二段和三段,将不再按照已设定的脱扣曲线,而是加速跳闸。
设置:
AUTOMAT.CTRL-SWICH ONTO FAULT-SOTF?(Yes)
然后设定SOTF延时时间和动作关联(I>>,I>>>)。