我们今天能为您提供什么帮助?

Micom P521用input控制定值组切换功能时,高低电平模式不起作用?

问题描述:
Micom P521用input控制定值组切换功能时,高低电平模式不起作用?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

P521 V13.D版本中,如需实现Input控制定值组切换功能,需按照如下设置。


如果同一input中选择了多个功能,比如既选择change set 又选择Aux1,此时高低电平模式将无法进行定值组切换,而“上升沿”模式可以实现定值组切换。也就是说如果需要用高低电平模式,input必须单一选择change set。