我们今天能为您提供什么帮助?

Micom P127的输出接点能否设置为自保持?

问题描述:
Micom P127的输出接点能否设置为自保持?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

Micom P127的输出共8个接点,每个输出接点都可以独立设置为为自保持或者不保持。
在Micom保护中有“输出接点自保持菜单”,通过此菜单,可以设置一个或者多个输出接点为自保持。(自保持:即当相关联的信号返回后输出接点仍保持动作状态,直到手工复位)
如果输出接点设置为“0”时,则该接点不会自保持。即当相关联的信号触发时,该接点动作;当关联的信号返回时,该接点也同时复归。
如果输出接点设置为“1”时,则该接点自保持。即当相关联的信号触发时,该接点动作;当相关联的信号返回时,该接点仍保持动作。
当一个或多个输出接点处于自保持状态时,装置的LCD上将会显示“Latched Relays”文字信息,同时黄色的告警LED会点亮。
具体请参考如下操作:
1.jpg